This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:WCA 帮助

Guru**** 2930270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/771221/cdclvp111-sp-wca-help

器件型号:CDCLVP111-SP

团队、  

在我的其中一个设计中通过一些 WCA 工作、希望您能帮助我澄清以下信息。  

  1. 是否有确定性抖动规格、以 rms 或峰间值为单位? 我可以看到数据表图14和15中的波形图、这些波形图看起来只适用于随机噪声。
  2. 数据表第7页的注释 C 中所述的带宽是多少? 这是用于抖动测量还是?
  3. 您能否为此器件提供 PSRR 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是否有确定性抖动规格、以 rms 或峰间值表示? 我可以看到数据表图14和15中的波形图、这些波形图看起来只适用于随机噪声。
    [CY]确定性抖动没有单独的规范。 但是、我记得、在频谱中包含杂散时、集成抖动没有变化。

    2) 2)数据表第7页注 C 中所述的带宽是多少? 这是用于抖动测量还是?
    [CY]在查看数据表后、此注释似乎是一个错误、因为没有引用它、而且、表6.7中的抖动规格包含确定该规格所依据的频率和带宽。 我们将在下一个数据表修订版中对此进行更正。

    3)您能否为此设备提供 PSRR 数据?
    [CY]我们没有该器件的 PSRR 数据。

    谢谢
    Christian