This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:将其用作双 LO

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/759908/lmx2571-using-this-as-a-dual-lo

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2572

团队、  

我有一位客户正在调查 LMX2571、希望了解以下内容: 他们希望它可以用作双 LO、持续提供 RF 和 IF CW 频率输出、用于驱动一对混频器(1件装)。 如果没有、那么他们对具有类似低功耗的替代方案感兴趣。 我们有什么可以做到这一点的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus、
    LMX2571具有 TX 和 RX 输出、因此如果它们的频率相同、则可以执行此操作。

    如果您需要不同的频率或差分输出或更佳的性能、还可以考虑 LMX2572。 它的电流稍高、但性能要好得多。

    此致、
    Dean