This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:适用于 LVPECL 输出的发射极电阻器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/759686/lmk04828-proper-emitter-resistor-for-lvpecl-output

器件型号:LMK04828

您好!

对于 LVPECL 输出、建议使用240欧姆的发射器电阻器接地。 发射器电阻器值的建议范围是多少? 我是否可以知道发射极电阻器值与输出振幅之间的关系? 根据发射极电阻器值、功耗如何? 如果您还能分享有关此内容的有用文档、我将不胜感激。  

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    我建议选择一个介于120欧姆和240欧姆之间的发射极电阻器。  120欧姆相当于50欧姆端接至 Vcc - 2V。 但是、如果您想节省一些电流、可以增大发射极电阻器值。  为此、我通常建议使用240欧姆。  但是、200欧姆也似乎节省了很多电流。

    为交流耦合100欧姆差分。

    弗雷基尼 格式 发射极电阻 幅值差(Vpp) ICC (mA) 仅供参考
    122.88 LVPECL16 68 Ω 1.55. 是的
    122.88 LVPECL20 68 Ω 1.92 是的
    122.88 LCPECL 68 Ω 1.8 是的
    122.88 LVPECL16 120欧姆 1.54. 35.5.
    122.88 LVPECL20 120欧姆 1.85. 36.2.
    122.88 LCPECL 120欧姆 1.45 27.3.
    122.88 LVPECL16 200欧姆 24.9.
    122.88 LVPECL20 200欧姆 25.7.
    122.88 LCPECL 200欧姆 20.0
    122.88 LVPECL16 240欧姆 1.25. 22.1.
    122.88 LVPECL20 240欧姆 1.24. 22.9.
    122.88 LCPECL 240欧姆 0.968 18.0
    122.88 LVPECL16 330欧姆 1.04
    122.88 LVPECL20 330欧姆 1.04
    122.88 LCPECL 330欧姆 0.761

    73、
    Timothy