This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:LMK04803B 模式开关问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/759433/lmk04803-lmk04803b-mode-switch-issue

器件型号:LMK04803

大家好、团队成员

当将一种模式更改为另一种模式时、如何设置寄存器?  例如、首先使用 PLL2内部 VCO 模式、 所有寄存    器都设置为正确的值、然后更改为时钟分配、然后更改为 PLL2内部 VCO 模式、在此更改期间、只更改 r0 -R5寄存器值。 在上行操作之后、PLL 不会锁定。 只将所有寄存器值设置为两次、PLL 将锁定。

当将一种模式更改为其他模式时、所有寄存器都是写入、器件将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao Zhu、
    1、如果您使用 R0复位位位、则应将所有寄存器编程为您的应用。
    2、如果您没有使用复位、但仍然希望在更改较少的情况下保留当前寄存器设置、则可以这样做。
    当使用内部 VCO 模式时、对寄存器30进行编程会触发频率校准例程。 在进行此 VCO 校准之前、我们应确保其他寄存器设置正确无误。 因此、如果我们想再次锁定 PLL2、我们应该再次写入 R30。

    无论如何、R0复位以获取器件默认设置、然后需要更改编程所有寄存器、如数据表"8.5.2建议编程序列"所示。 此方法始终有效。

    注意您提到"只设置所有寄存器值两次、PLL 将锁定。"、MICROWIRE 时序可能异常。 请参阅数据表"8.3.1串行 MICROWIRE 时序图"和"8.3.2高级 MICROWIRE 时序图"。
    编程完成后、CLKUWire、DATAUWire 和 LEUWire 信号应返回到低电平状态。

    希望您找到合适的方法来设置 LMK0480x 器件。

    此致、
    肖恩