This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:最低 LOS 检测频率

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770880/lmk04828-minimum-los-detection-frequency

器件型号:LMK04828

大家好、团队、

我是否可以知道 CLKin0的最小 LOS 检测频率?  

客户希望在此情况下检测 CLKin0端口的 LOS。  

CLKin0:80kHz,MOS

CLKIN_SEL0:输出(推挽)、CLKin0 LOS

尽管客户检查 CLKin0良好且 LD1、LD2为锁定状态、但 LOS 报告为高电平。 CLKin0频率似乎太低、无法检测正确的 LOS 检测。  

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    如数据表所述、它大约为370kHz。 因此、80kHz LOS 检测不可靠。 客户需要使用外部方法(例如 FPGA 计数器)来了解80kHz 状态。

    此致、

    肖恩