This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关 LMX2594的一些问题和意见

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770663/lmx2594-a-few-questions-and-comments-on-the-lmx2594

器件型号:LMX2594

注释参考了识别为"SNAS696A–2017年3月–2017年8月修订版"的 LMX2594数据表

表2是指 FRAC_Order、但该字段不会出现在寄存器映射中。  该值是否由寄存器 R44中的字段 MASK_ORDER 设置?

请注意、数据表中未定义混搭。  射频工程师是否知道此缩写?

第7.5.1节第4步是指对所有寄存器进行编程。  是否需要写入没有用户可编程字段的寄存器?  哪些寄存器的复位默认值已经可以接受?

最后、我想让您了解一下图37和表26中的一些问题、这些问题应该在您下次修订数据表时解决。  表22中已经显示了答案、因此无需帮助。

  • 图37中的 VCO_DACISET 暗示不包含位[0]、但表22和表26明确说明确实包含该位。
  • R17[13:11]显示为单个位
  • R19[13:11]显示为单个位、如果用户不检查表22、可能会产生误导、因为表22中显示的这些位具有不同的值。
  • 表26中未提供 VCO_SEL_STL_EN。

此致、

David C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢您的反馈、我们将使用以下内容更新我们的数据表:

    1、MUS_ORDER 和 FRAC_ORDER 是相同的。 Mash 表示(M) ulti st (A) GE Noise (SH) api. 这意味着有几个阶段。

    2.寄存器 R0至 R78都需要编程。 一般情况下、您必须假设任何只显示1和0的寄存器都必须对它们进行编程、而不是上电复位状态。 现在一些较高的寄存器不需要编程、例如:
    a.只读回寄存器无需编程 R107 - R112
    b.如果 RAMP_EN=0 (R79-R106)、则无需编程与斜升相关的设置寄存器


    感谢您提供数据表反馈、我们将对其进行清理。

    此致、
    Dean