This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2932:后缀差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770111/tlc2932-difference-of-suffix

器件型号:TLC2932

大家好、

您是否介意询问 TLC2932IPWR 和 TLC2932IPWRG4之间的工作温度差。 我找不到 TLC2932IPWR 的运行温度。 这是否与 TLC2932IPWRG4 (-40至85)相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLC2932IPWR 的运行温度范围为-20°C ~ 75°C

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    我可以向您提出一些问题吗?
    -为什么工作温度范围存在差异? 裸片是否不同?
    -为什么数据表中没有列出工作温度范围?
    >> TLC2932IPWR 的工作温度范围为-20°C ~ 75°C
    ——这是一种猜测的价值吗?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    A1。 TLC2932IPW 被另一个芯片 TLC2932AIPW 取代
    答2. 它在绝对最大额定值表中给出
    答3. 是的、保证在该温度范围内运行

    此致、
    通道