This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:IC 相似、但 I2C 可编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5100, TPL5110, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770194/tpl5100-similar-ic-but-i2c-programmable

器件型号:TPL5100
主题中讨论的其他器件:TPL5110TPL5010

大家好、

我正在寻找一个可用作 I2C 从设备的 IC。 主 MCU 将向其寄存器写入数据、以保存某个引脚的低电平/高电平的时间。 时间结束后、引脚将切换。 实际上、该 IC 必须在设定的时间内保持主 MCU 处于低电平。 我找到 了 TPL5100 、它几乎是我想要的。 问题是时序编程不够精确。 此外、如果使用 I/O 进行编程、则 I/O 电平将在 TPL5100复位 MCU 后发生变化

如果能帮助您找到合适的器件、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能对另一个纳瓦级计时器器件感兴趣。 TPL5010或 TPL5110可能非常适合您的应用。 这两个器件均可通过电阻器进行编程、并可选择高达2小时的计时器间隔。

    我们目前正在开发一款可通过 I2C 编程的线路图纳瓦级计时器器件。 稍后将提供更多信息。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    对于这个基于电阻器的选项、我认为我需要添加一个通过 i2c 编程的数字电位器。 这是否能按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通道、
    我认为这不起作用、因为这些芯片每次加电时电阻读数只会执行一次。 因此在运行时不能更改计时。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、每次上电时电阻读数仅完成一次。 您需要对器件进行循环通电以更改编程的时间间隔。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、
    感谢您的回答。 在这种情况下、我有2个选项:等待该基于 I2C 的计时器、或获取8引线 MCU 并在其中实现功能。