This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:TCLK2711-SP 计时

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP, CDCM7005, CDCM7005-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770428/cdcm7005-sp-clocking-for-tclk2711-sp

器件型号:CDCM7005-SP
主题中讨论的其他器件:TLK2711-SPCDCM7005

您好!

我想使用 CDCM7005为 TLK2711-SP 生成时钟。

如果我在分配模式下使用 CDCM7005-SP、它是否符合 TLK2711-sp 的40ps 峰间抖动要求?

2.对于分配模式、能否将 LVPECL XO 直接连接到 VCXO_INP/N?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KGY、

    我可以帮助回答您的问题。

    1) 1) CDCM7005将具有附加抖动分量。  此附加抖动相对较小、因此它实际上将取决于源抖动。

    以下应用手册中提供了附加抖动计算表:   (位于 CDCM7005-SP 产品文件夹的技术文档选项卡中)

    在122.88Mhz 时、CDCM7005 (10kHz 至20MHz)的附加峰-峰抖动计算为996fS、因此低于1ps。

    如果 LVPECL 时钟源和1ps 附加抖动的组合小于40ps、则您将满足 TLK2711的输入要求。

    2) 2)是的。  如需更多信息、请参阅以下 e2e 文章:

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水