This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CDCE62002:CDCE62002的 VCO 增益设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770122/webench-tools-cdce62002-vco-gain-setting-of-cdce62002

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件:CDCE62005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我应该将什么设置为 VCO 增益?  我在数据表中找不到 VCO 增益规格。

默认设置为44.1667MHz/V  设置是否正确?

本致

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在数据表中看不到该数字、但我认为这可能是合理的。 我在数据表中没有看到 VCO 增益编号、但我认为从第9.3.5.7.1节"VCO 选择"中、它们为每个 VCO 频带提供 Fmin 和 Fmax、看起来调谐范围大约为300MHz。 因此、您可能认为是300/3V ~ 100MHz、但其中的每个子频段中都提到了 VCO 校准。

    时钟架构从频带计算 VCO 增益信息、因此很可能是这样。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在应用报告中找到 CDCE62005的 VCO 增益为70MHz/V。(请参阅1.背景。)

    两个 VCO 范围(CDCE62002和 CDCE62005)都是相同的范围。 因此、我认为 CDCE62002的 VCO 增益也是70MHz/V

    我正在 WEBENCH 工具上将70MHz/V 设置为 VCO 增益。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../scaa113.pdf

    此致、

    Masaaki