请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE62005 我想问这个电路到底做什么。 我们正在制作一个具有此 PLL 的 PCB、但我们不使用 USB 来执行 SPI 命令、因此我们不会使用 TUSB3210 IC、因此也不会使用 Y0_150_term 输入。 在这种情况下、我们应该怎么做? 此外、我们是否需要处理 LVPECL 的任何特定电路? 或者、我们是否只能获取输出信号并将其通过电容器传递到 SMA 连接器? 谢谢!