This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:该电路是什么? 以及如何处理 LVPECL

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769005/cdce62005-what-is-this-circuitry-and-how-to-deal-with-lvpecl

器件型号:CDCE62005

我想问这个电路到底做什么。 我们正在制作一个具有此 PLL 的 PCB、但我们不使用 USB 来执行 SPI 命令、因此我们不会使用 TUSB3210 IC、因此也不会使用 Y0_150_term 输入。 在这种情况下、我们应该怎么做? 此外、我们是否需要处理 LVPECL 的任何特定电路? 或者、我们是否只能获取输出信号并将其通过电容器传递到 SMA 连接器? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    这适用于150欧姆输出端接控制。 如果 CDCE62005使用 LVPECL 类型、则每条线路需要一个150 Ω 的偏置电阻器接地;如果 CDCE62005使用其他输出类型、则偏置电阻器无效、应悬空。
    在您的情况下、如果 LVPECL 类型是固定的、则150欧姆电阻器也可以直接连接到 GND (无需像 EVM 所示那样以编程模式进行设计)。 然后是交流电容器和 SMA 连接器。

    请参阅以下应用手册"差动 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的交流耦合"
    www.ti.com/.../scaa059c.pdf

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    这就是我认为它的目的。 谢谢、您的回复为我们提供了极大的帮助!  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan

    很高兴听到我们能够解决这个问题。 我将关闭该线程。