This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:关于设置问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770035/lmx2491-about-setting-issue

器件型号:LMX2491

你(们)好,先生  

我们在 设计中使用了 LMX2491、它无法正常输出

答:我通过 TICS pro 创建了寄存器值、并通过 SPI 接口发送这些值。 但是、当我测量 CPout 时、它显示出大约400mV。

b.我测量了来自 MCU 的 SPI 信号。 信号正常  

c.我还检查 R2位[1:0]的寄存器

d.below 是我们发送的 SPI 命令

const uint8_t aTxBuffer[]={

0x00、  /*write*/

0x8D、  /*Addr*/

0x00、  //R141

0x0A、  //R140

0x28、  //R139

0x00、  //R138

0x00、  //R137

0x00、  //R136

0x00、  //R135

0x00、  //R134

0x0A、  //R133

0x28、  //R132

0x00、  //R131

0x00、  //R130

0x00、  //R129

0x00、  //R128

0x00、  //R127

0x0A、  //R126

0x28、  //R125

0x00、  //R124

0x00、  //R123

0x00、  //R122

0x00、  //R121

0x00、  //R120

0x0A、  //R119

0x28、  //R118

0x00、  //R117

0x00、  //R116

0x00、  //R115

0x00、  //R114

0x00、  //R113

0x0A、  //R112

0x28、  //R111

0x00、  //R110

0x00、  //R109

0x00、  //R108

0x00、  //R107

0x00、  //R106

0x0A、  //R105

0x28、  //R104

0x00、  //R103

0x00、  //R102

0x00、  //R101

0x00、  //R100

0x00、  //R99        

0x0A、  //R98        

0x28、  //R97        

0x00、  //R96        

0x00、  //R95        

0x00、  //R94        

0x00、  //R93        

0x00、  //R92        

0x05、  //R91        

0x14、  //R90        

0x3F、  //R89

0xFF、  //R88

0xFA、  //R87        

0x2F、  //R86

0x00、  //R85        

0x00、  //R84        

0x00、  //R83        

0x02、  //R82        

0x9D、  //R81        

0x8A、  //R80        

0xDA、  //R79       

0xFE、  //R78        

0xc4、  //R77        

0xEA、  //R76        

0x4B、  //R75        

0x00、  //R74        

0x00、  //R73        

0x00、  //R72        

0x00、  //R71        

0x08、  //R70        

0x00、  //R69        

0x00、  //R68        

0xCE、  //R67        

0xC5、  //R66        

0x6D、  //R65        

0x00、  //R64        

0x00、  //R63        

0xCE、  //R62        

0xC5、  //R61        

0x6D、  //R60        

0x00、  //R59        

0x00、  //R58        

0x00、  //R57        

0x00、  //R45        

0x00、  //R44        

0x00、  //R43        

0x00、  //R42        

0x00、  //R41        

0x00、  //R40        

0x52、  //R39        

0x18、  //R38        

0x10、  //R37        

0x08、  //R36        

0x41、  //R35        

0x04、  //R34        

0x20、  //R33        

0x00、  //R32        

0x32、  //R31        

0x0A、  //R30        

0x00、  //R29        

0x1f、  //R28

0x08、  //R27        

0x00、  //R26        

0x01、  //R25        

0x00、  //R24        

0x03、  //R23        

0xE8、  //R22        

0x00、  //R21        

0x03、  //R20        

0x28、  //R19        

0x2C、  //R18        

0x00、  //R17        

0x39、  //R16        

0x00、  //R15        

0x00、  //R14        

0x00、  //R13        

0x00、  //R12        

0x00、  //R11        

0x00、  //R10        

0x00、  //R9  

0x00、  //R8  

0x00、  //R7  

0x00、  //R6  

0x00、  //R5  

0x00、  //R4  

0x00、  //R3  

0x01、  //R2  

0x00、  //R1  

0x18  //R0   

};

请告知我们需要检查的内容

BR

Yiimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yiimin、

    通常、从 SPI 的一些基本测试开始可能会很有用、例如以可预测的方式更改 POWERDOWN 位。
    如果您可以这样做、那么您是否可以通过任何方法从 TICSPro 导出这些寄存器或将它们从 TICSPro 中保存为十六进制寄存器格式、以便更轻松地进行调试?

    可能存在许多问题、例如:
    无输入基准
    2.回路滤波器未连接或对地短路。


    此致、
    Dean