This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572EVM 频率漂移

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769645/lmx2572evm-lmx2572evm-frequency-drift

器件型号:LMX2572EVM

你(们)好  我注意到、当使用 LMX2572EVM 时、我的3GHz 载波既不是3GHz 也不是锁定频率。  这是正常的吗? 我看到载波频率为2.7xxx GHz、漂移相当大。 我是否错过了应该尝试的配置/校准方面的内容?   我是否应该真正使用外部基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    在 TICSPro 中、我将首先加载上变音模式并加载该模式。 它应锁定至正确的频率。 但是、如果不是、它应该跟踪输入基准。 我会确保这个输入参考正确连接、并且这里没有什么问题。

    此外、您是否已验证编程。 如果单击用户控件下的 POWERDOWN 位、当前的下降是否符合预期?

    此致、
    Dean