This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出频率变化

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769694/lmk04828-output-frequency-variation

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMX2582

您好!

我使用 PLL LMK04828通过25MHz 的 CLKIN 频率和100MHz 的外部 VCXO 生成175MHz。 此175MHz DCLKout 已作为 LMX2582 PLL 的输入、用于生成3500MHz。

在 PLL 锁定状态下、我在 LMK04828 PLL 的输出端仅观察到173MHz DCLKout、而不是175MHz。 但 LMX2582 PLL 不会使用此173MHz 输入锁定。

在此、我随附了 LMK04828配置和 LMX2582配置文件。

请澄清将输出频率调整为恰好高于175 MHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、

    我看不到附件。

    如果173MHz 稳定且您尝试将 LMX2582锁定在它、则它应该会锁定、但您会期望输出频率按173/175倍的比例缩放。 但是、如果您在173MHz 稳定之前对 LMX2582进行编程、然后173MHz 信号稳定、则 LMX2582将失锁。

    因此、我怀疑、当不对 LMX2582进行编程时、173MHz 不是稳定的。

    VCXO 实际频率是多少。 例如、如果 PLL1未锁定且 VCXO 实际运行频率为100 x 173/175 = 98.85MHz、这将说明一切。 在任何情况下、您都需要确保 PLL1处于锁定状态。

    此致、
    Dean