This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCP183-EP:旁路电容器建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769605/cdcp1803-ep-bypass-cap-recommendations

器件型号:CDCP183-EP

团队、  

我正在设计中连接此设备(CDCP183-EP),工程师正在寻找 VDD 的旁路建议。  

我们有吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    旁路电容器应尽可能靠近器件电源引脚放置。 通常、多个电容器并联放置、每个电容器具有唯一的自谐振频率(SFR)。 旁路电容器涵盖的频率范围取决于潜在干扰源在给定系统中辐射能量的频率。

    除了旁路电容器、确保到器件的 VDD 和 GND 路径都是低阻抗、通常是通过电源平面实现的、而不是窄布线。

    在另一个时钟缓冲器 CDCLVP111-SP EVM 上、电源引脚通过并联22uF、10uF、0.1uF、0.033uF 和0.01uF 进行旁路。

    谢谢
    Christian