This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:EVM 软件频率规划器行为。

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769582/cdcm6208-evm-software-frequency-planner-behavior

器件型号:CDCM6208

你好。

在设计 PCB 时、我使用了一个软件(不确定是 TICS 还是 EVM 软件)来规划输出频率。

当我使用 EVM 软件创建寄存器流时、我发现无法像我在硬件中设计的那样配置输出。 我需要六个5MHz 输出、两个40MHz 输出。 Y4和 Y5应该为50MHz、所有其它应该为5MHz。 但是、在尝试频率规划器后、它不会产生预期结果、即将 Y4和 Y5设置为40MHz、将 Y6/Y7设置为5MHz。

我尝试更改频率规划器上的顺序、但无论顺序如何、它通常都会将 Y6和 Y7设置为40MHz。

我可以通过手动编辑寄存器值来设置输出。 在性能方面(例如抖动)选择输出是否有任何原因? 是否有办法强制软件与规划器一起产生结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率规划器可能无法将所有目标输出频率分配给预期的特定 Yx 输出。 如果您在频率规划器中选中复选框、它应该能够很好地将输出频率分配/强制为 Y0-Y3。 频率规划器生成初始配置后、您可以通过手动输入"所需输出"频率(方框图视图右侧)来覆盖 Y4-Y7的特定频率分配、并计算输出分频器值。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、单击"帮助"菜单将提供有关工具使用情况的更多信息。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    非常感谢。

    这一点并不明显(至少对我来说不明显)、因为我猜该选项与误差或抖动有关。 不幸的是、帮助没有帮助。 )

    再次感谢大家。

    较旧。