This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:类别3中的 SYNC 引脚时序

Guru**** 2561770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769595/lmx2594-sync-pin-timing-in-category-3

器件型号:LMX2594

我尝试同步由相同但可能倾斜的 Fosc 驱动的多个 LMX 器件。  您建议使用什么方法来分配 SYNC 引脚信号和 Fosc、以确保多个 LMX 器件选择相同的 Fosc 周期?  SYNC 引脚是锁存在下一个 Fosc 正边沿上、还是在检测到同步边沿时立即触发?  SYNC 信号需要与之前的正 Fosc 边沿相差多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    同步脉冲等待 Fosc 的下一个上升沿、然后在执行实际同步时进行。 通常、您可能会在 Fosc 的下降沿发送同步脉冲、并且为了获得错误的边沿、偏斜必须非常高。 数据表指定了该边沿的2.5ns 设置时间和2ns 保持时间。

    通常情况下、类别3所做的是使用另一个 LMX 或 LMK 器件的 SYSREF 输出来生成同步脉冲、这样就可以知道它确实远离 Fosc 的任何上升沿。

    此致、
    Dean