This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 41.68Mhz 频率生成

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769471/41-68mhz-frequecny-generate

主题中讨论的其他器件:LMK61E2LMK61E0M

能否从可编程振荡器生成41.68Mhz?

需要该频率的正弦波。

2. CAN 可编程振荡器驱动功率放大器。 可以根据需要共享数据表。

3.是否可以对其进行单独编程、然后再焊接到板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 LMK61E2 (差分)或 LMK61E0M (单端)可编程振荡器生成此频率
    可编程振荡器的输出格式为方波
    2.可编程振荡器是否驱动功率放大器的输入接收器? 请分享数据表。 如果您不想将其发布到论坛、请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com
    对未焊接到电路板上的器件进行编程的唯一方法是使用插座板。 我们没有适用于此器件的插座编程板。

    此致、
    通道