This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:TPL5010

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769385/tpl5010-tpl5010

器件型号:TPL5010

我正在寻找一款低功耗计时器/唤醒器件、TPL5010的功能基本上就是我所需要的、但最长时间太短、我正在寻找能够每天给我一次甚至更长的唤醒脉冲的器件。  

TPL5010能做到这一点吗? 我不需要超精确的计时、只需真正寻找心跳唤醒、这样我就知道设备正在工作、然后它可以返回睡眠状态。  

如果无法将 TPL5010推向如此远的时间角度、您是否有另一个器件可以实现此目的?

谢谢、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie、

    TPL5010可生成的最大时间间隔为2小时。 我们目前正在开发一款支持更长计时器间隔(可能是一天)的线路图器件、但目前我们没有任何可用的器件。

    此致、
    通道