This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1EVM:使用 EVM 进行启动

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768786/cdcm6208v1evm-using-the-evm-for-bring-up

器件型号:CDCM6208V1EVM
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

我需要进行电路板调通、我想知道我是否可以将 EVM 用作 USB-I2C 桥来控制板载 CDCM6208。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用接头 JMP9来访问 I2C (或 SPI)信号。 确保将 SW2设置为 ON 位置以启用 I2C。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane。

    非常感谢。

    较旧。