This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:外部环路滤波器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769060/cdce62005-external-loop-filter

器件型号:CDCE62005

您好!

我想知道内部和外部环路滤波器的用途是什么。 我计划从 CDCE62005输出一个1GHz 时钟、在这种情况下、我应该为内部或外部环路滤波器使用什么电阻器和电容器值? 谢谢!

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    环路滤波器的配置将影响该器件是用作时钟合成器还是抖动消除器。 您可能会发现以下应用手册对您有所帮助:

    以下是使用 CDCE62005 EVM GUI 设计环路滤波器的过程:

    1. 按下 CDCE62005 EVM GUI 中的"环路滤波器"按钮
    2.  在45~75度之间输入"相位裕度"
    3. 选择“ loop bandwidth”(环路带宽)(通常<相位检测频率/15)。 如果输入参考时钟存在噪声、窄环路带宽可实现更好的抖动性能。
    4. 选中"标准值"
    5. 按下"建议 RC "按钮。 您可能会得到新的 RC 值。 如果手头没有确切的 R 或 C、请选择一个关闭值。 然后按下按钮"计算输出(使用 RC 输入)"以更新相位裕度(PM)和环路带宽(LBW)。 确保 PM 和 LBW 仍在第1步和第2步的范围内。

    希望这些信息能有所帮助

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常有帮助! 谢谢!