请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE62005 您好!
我想知道内部和外部环路滤波器的用途是什么。 我计划从 CDCE62005输出一个1GHz 时钟、在这种情况下、我应该为内部或外部环路滤波器使用什么电阻器和电容器值? 谢谢!
此致、
Ryan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ryan、
环路滤波器的配置将影响该器件是用作时钟合成器还是抖动消除器。 您可能会发现以下应用手册对您有所帮助:
以下是使用 CDCE62005 EVM GUI 设计环路滤波器的过程:
希望这些信息能有所帮助
此致、
通道