This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:lmx2595

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2581, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769231/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2581、 LMX2572LP

你(们)好

 我需要使用 LMX2595同时生成两个时钟。 RFoutA=2.5G 和 RFoutB=625M (接近两个值)。 有人能提供值来获取这些时钟吗? 由于我正在长时间尝试、似乎无法同时生成这些时钟。

请任何人帮助。

谢谢

Shirin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shirin、

    LMX2595只有一个输出分频器。 获得两个不同频率的唯一方法是、一个输出是直接 VCO 输出、另一个输出是分频版本。 因此、您可以实现8GHz 和2GHz、但不能组合使用。

    要使用 LMX 器件实现这一点、您需要能够以基本 VCO 频率实现2500MHz 的频率、例如 LMX2581。 对于该器件、VCO 是输出 A 的直接输出、而4分频版本则是输出 B

    我们还在 CDC 和 LMK 产品系列中提供选项。

    或者、如果您考虑使用两个器件、还应考虑 LMX2572LP、它的电流和频率低于 LMX2595。 它具有引脚兼容性。

    此致、
    Dean