This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:寄存器&位名称

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769074/cdce62002-register-bit-name

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件: CDCE62005

大家好、时钟和计时团队、
我们可以在 CDCE62002数据表中看到如下所示的说明、

表13. CDCE62002锁定检测控制(临28)

 位名称                 LOCKW (1)
 寄存器名称     0.13

 位名称                 LOCKW (0)
 寄存器 名称    0.14


表16. CDCE62002寄存器0位定义(临36)

 寄存器位       13
 位名称               LOCKW (0)

 寄存器位       14
 位名称               LOCKW (1)


表13和16似乎表明了相反的含义、哪一个是正确的?

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    根据 CDCE62005数据表、表13似乎不正确、表16正确:

    LOCKW (0)= R0.13
    LOCKW (1)= R0.14

    此致、
    通道