This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:采用 LVPECL 区分驱动 OSC 引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769061/lmx2594-driving-osc-pins-differentialy-with-lvpecl

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2592

你好  

我想在 LVPECL 中使用具有100MHz 基准的 LMX2594。 LVPECL 驱动器与 LMX2594的 OSC 引脚之间的距离可以是4-5英寸带状线。  

因此、我考虑了将两个150欧姆电阻器放置在发送器附近的接地端、两个直流块、然后将带状线100欧姆差分线路路由到 LMX2594。   

现在、我对 LMX2594的 OSC 引脚的输入电路感到困惑。 无数据表信息(LMX2592的数据表中有一些信息)-在 EVB 上、两个 OSC 引脚之间有50 Ω 接地或100 Ω。 正确的方法是什么? 请查看从发送器一直到 LMX2594的整个路径。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Izik、

    EVB 可灵活用于多种配置。

    我们在两侧都有50欧姆接地,以便它允许主板由 OSCin 或 OSCin 以差分方式驱动。

    但是、我们还可以调节100欧姆差分、这相当于两个50欧姆接地电阻。 在您的情况下、我建议尝试此100欧姆电阻并移除50欧姆电阻器、因为此时没有噪声/杂散耦合路径接地。

    此致、
    Dean