This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:将 LMX2581重新设计为 LMX2572?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2581, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769179/lmx2581-re-design-from-lmx2581-to-lmx2572

器件型号:LMX2581
主题中讨论的其他器件:LMX2572LMX2582

团队、

-对于重新设计:
-是否有需要特别注意的特定领域(如电气和时序规格)?

主要目的是使用 LMX2572来降低功耗(这将降低射频输出功率)。
-使用 LMX2572而不使用 LMX2581的缺点是什么?
-是否需要考虑具体的考虑因素(如 PCB 布局、无源组件选择、电源等)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A.
    LMX2572是 LMX2581的绝佳升级版。 它具有更低的电流、更好的相位噪声和更低的杂散。 它还具有多个其他要升级到的不同部件、例如 LMX2582/92/94/95/72/72LP。 这是因为它是一个较新的器件。

    唯一的缺点是脚本不同、但增加了一些特殊要求。

    此致、
    Dean