This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:用于生成 RFout 的 LMX2595值

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769216/lmx2595-lmx2595-values-for-generate-rfout

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2572LPLMX2581

你(们)好

是否有人可以建议正确的值来生成接近2.5 GHz 和625 MHz 的 RFout A 和 B?

此致

Shirin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shirin、

    这是不可能的。 您可以让一个输出查看 VCO、另一个输出查看除法版本、但只有一个 VCO 分频器。 VCO 不能有两个不同的分频版本。 对于具有多个输出分频器的器件、这将是 CDC 或 LMK 系列产品。

    此外、对于这些较低的频率、LMX2572LP 具有引脚兼容性、并且频率和电流较低、可能是一种替代方案;尽管它无法执行两个单独的输出 DIVDES。

    如果您需要 LMX 系列产品、则可以执行 LMX2581并将直接 VCO 频率设置为2.5GHz、然后将另一个输出设置为4或625MHz 输出分频。



    此致、
    Dean