This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102: CDCLVC1102.

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769064/cdclvc1102-cdclvc1102

器件型号:CDCLVC1102.

我的客户有疑问、

当 VDD 配置为2.5V 时、输入信号是否耐受3.3V 电压。

P.S. 我不认为这样、就像绝对最大额定值中提到的那样、Vin > VDD+0.5V。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您的理解是正确的

    此致、
    通道