This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2549

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768779/lmx2594-lmx2549

器件型号:LMX2594

您好!

我的问题是"LMX2594具有用于 VCO 接地、电荷泵接地和数字接地的单独引脚。 它是否也有助于分离 PCB 上的接地?"

请帮帮我。

谢谢、此致、

Swarup。

Astrome Technology Pvt Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不是。
    为芯片设置多个 GND 引脚的一些原因:
    提供足够的反向电流路径。
    2、使用多点接地来降低 EMI
    3、帮助进行热设计

    在 PCB 上、在大多数情况下、最佳体验仍然是使用完整的接地层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn Han!