This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816:如何同步两个 LMK04816芯片的输出?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768754/lmk04816-how-to-synchronize-the-output-of-two-lmk04816-chips

器件型号:LMK04816

我尝试了以下方法:
使用分频器将输入时钟连接到 CLKin1 (FBCLKIN)和 CLKin0。 使用0延迟模式、并选择 FBCLKIN 作为反馈。 结果是输出时钟可与输入时钟保持稳定同步、并且输出信号和输入信号之间的相位差在每次上电后都是随机的。 这是否意味着反馈模式无法同步两个芯片?
(数据手册 P31-P33)两个芯片都处于 SYNC_POL_INV=1状态、等待 SYNC 引脚在高电平后输出时钟。 使用同一 FPGA 同时向两个芯片发送同步信号、结果并不理想。 图中的分配路径时钟是否是芯片 PLL2的内部 VCO? 这种方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、它看起来0延迟未正确配置。 请使用 TICS Pro 将配置保存为.TCS 文件。 并将其压缩到 E2E 的 zip 文件中。我们将对此进行检查。
    2、外部同步是一种可行的方法。