This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:可能发生崩溃

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1168291/bq32000-possibility-of-crash

器件型号:BQ32000

您好!

你好。 我有一位客户正在与 BQ32000合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们在应列出 UL 的系统中使用 BQ32000实时时钟。

UL 审核员担心、如果发生故障、电池可能会由电源电压充电。

芯片/软件中是否有任何安全措施可节省时钟1故障?

我们开发电气系统的供应商告诉我、UL 解释问题应该是 bq32000时钟、而不是设计。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    BQ32000集成了涓流充电功能、可通过写入 寄存器8和9中的 Tche[3:0]、TCCH2和 TCFE 位来启用/禁用该功能。  根据数据表第7.6.2节中的寄存器说明、默认寄存器值将使开关保持断开状态、因此在用户写入寄存器之前不会启用充电。 如果断电并且器件切换到备用电源、寄存器将重置为"周期"值、充电将被禁用。 请注意、可能需要一些额外的电路来确保电池不会过度充电。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、  

    Connor