This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:TICS Pro 设计文档

Guru**** 2406440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793682/lmk05028-tics-pro-design-document

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好、

是否有任何文档指导如何使用 TICS Pro 软件设计 PLL?

我相信、与 LMK03328相比、LMK05028是一款易于使用的器件。 但是、EVM 用户指南未介绍使用 TICS Pro 的设计过程。

如果有这样的文档、那么不熟悉 TI 器件的用户只需开始操作和评估器件就会非常有帮助。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    数据表的第10.2节中提供了一个典型应用示例。 第10.2.2节介绍了详细的设计过程。 这是您想要的吗?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothe-San、

    感谢您的支持。 我对我的延迟答复表示歉意。

    这似乎是使用 TICS-Pro 进行设计的过程。
    但是、由于这一切都是用文字来描述的、我认为用 TICS-Pro 屏幕截图来解释更好。
    EVM 用户指南中所期望的那样。

    我将按照此说明尝试使用我的 EVM 并在需要时发布问题。

    谢谢、此致、
    Kawai