This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:TICS Pro 错误?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796653/lmk04832evm-tics-pro-bug

器件型号:LMK04832EVM

大家好、团队、

在 TICS Pro 中检查电流计算器时、我们注意到 VCC4_CG2始终设置为-0.1mA、与有源或断电时钟输出无关。
所有其他时钟组 CG0、CG1、CG3)显示每个有源输出的电流为104.6mA、额外为34.4mA (LVPECL、接地为120 Ω)。

您能否确认可以以相同的方式计算 CG2?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    当您发现此问题时、您能否确认使用的是哪个版本的 TICS Pro? 在 Help -> About TICS Pro 中、应显示版本、构建日期和器件版本信息。 我目前正在查看版本1.6.9.0、构建日期为18年12月11日、部件版本2018-01-03、v1.0.0;这是可用的最新版本。 我无法使用当前 Web 上提供的 TICS Pro 重现您的帖子中描述的行为、CG2为我正确计算。 如果您的 TICS Pro 版本较旧、我建议下载更新版本并再次检查。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    已使用最新版本。 请参阅下面的屏幕截图。 这可能是什么原因、请这么做?

    您能否确认 CG2电流的计算方式与其他组相同?

    谢谢、此致、

    Hans-K ö Günter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    我确定、如果 CLKout4_5_PD = 1且 CLKout6_7_PD = 1、则可以重现该行为。 我认为电流计算器的"时钟输出格式"选择器不能反映实际的通道断电行为。 我将进一步研究这一点、因为我认为将"时钟输出格式"选择器设置为"断电"应覆盖当前计算器中的通道设置。 此外、我认为断电时的值可能需要重新表征、因为当通道断电时、器件不大可能从 VCC 引脚拉出电流。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我观察到、如果 PLL2_PD 或 PLL2_PRE_PD 被切换、电流为0mA、而不是-0.1mA。 我认为我们测量了基本情况、并在每个块通电或断电时将其减去。 因此、在早期的基极情况下、可能会出现热波动、从而使基极电流发生少量变化。 这是电流消耗的估算值、它仍然非常接近典型值、因此无需重新表征。

    至于时钟输出格式控制、即使输出格式缓冲器断电、时钟输出路径仍会消耗电流。 这不是错误、如果用户不知道 TICS Pro 页面其余部分中的寄存器设置会影响电流计算器估算、这可能并不直观。 如果将来需要更新、我们可以记住这一点。

    此致、