This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP2102:LVDS 数据信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796314/cdclvp2102-lvds-data-signal

器件型号:CDCLVP2102
主题中讨论的其他器件:CDCLVD2102

你(们)好

客户希望将此器件 用作 LVDS 数据信号的1:2分离器。

是否提供?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukuno-San、

    如果您希望缓冲数据(而不是时钟)、我认为 LVDS 输出会更好、因为直流耦合非常简单。
    我建议使用 CDCLVD2102。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Noel-San

    非常感谢您的支持!!

    穆克