This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LMK00301是否支持 PCIE4.0? LMK00301或 LMK00338

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796339/lmk00301-does-lmk00301-support-pcie4-0-lmk00301-or-lmk00338

器件型号:LMK00301
主题中讨论的其他器件:LMK00338

你(们)好  

PCIe 4.0需要支持6或8个时钟、因此需要4.0时钟缓冲器。 此外、HSCL 电平输出不需要外部端到端匹配。            

LMK00301是否支持 PCIE4.0? 为什么同一系列的 LMK00338不支持它? LMK00301进行了哪些优化? 哪一种更常用、即 LMK00301或 LMK00338、或者对于其他常用价格、是否有更便宜的建议? 我想直接使用它。            

当前的问题是、它们似乎都符合 PCIe 4.0的要求、但 LMK00338规范尚未写入支持 PCIe 4.0、仅支持 PCIe 3.0。            

从手册的表面说明中可以看出这一点、但从手册特定抖动参数的角度来看、LMK00338应该是可以的。 帮助确认推荐的型号。

谢谢。

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    LMK00301确实支持 PCIe 4.0。 我将返回 LMK00338。

    从定价角度来看、它归结为预测量、报价将是评估此情况的最佳方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢。

    那么、我可以选择哪一个呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    LMK00338数据表计划进行更新。 它符合第4代标准、可用于您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vibhu、
    好的。
    非常感谢。
    我将选择 LMK00338并等待更新的数据表。

    BRS
    埃尔萨