请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
,μ A
目前,我们有一个使用本公司947/940计划的项目。 我们还希望使用947/940之间的 SPI 通信机制来传输升级后的数据包。 我看到手册中的 SPI 通信一章仅简要介绍了启用配置的解串器- HSCC_MODE (0x43 [2:0])寄存器、而未详细介绍情况。 您是否想知道是否有任何相关说明?
我的意思是在这里发送升级的数据包:例如、压缩的 zip 包、我如何通过947的 SPI 发送它并在940接收它?