This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK04610:何时提供仿真工具?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMX2581, LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/797038/webench-tools-lmk04610-when-will-simulation-tools-be-available

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: LMX2581LMX2572LMX2582

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

我无法使用任何仿真工具为 LMK04610建模相位噪声、抖动或杂散?  例如、Webench 会返回一条消息、提示"尚未为此部件启用仿真"。  何时能够仿真 LMK04610?

我将使用 LMK04610为您的 LMX2581创建10MHz 时钟基准和 RMS 抖动低于100fs 的200MHz 采样时钟。  我需要更好地了解 LMK04610的基准输入应使用的频率以及 VCXO 应使用的频率。

是否有任何临时建议?

谢谢、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我将让我的同事回答您有关仿真工具的问题。
    对于应用问题、我建议参考时钟频率高于10MHz。 较高的基准意味着可以使用较高的 FPD、这有利于小数 N PLL、近端噪声可能会更小。
    我建议为 LMK04610 PLL1使用100MHz VCXO。 LMX2581的参考时钟也取自 PLL1。
    PLL2被用来生成200MHz 采样时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的帮助。

    我从未听过您的同事说过我何时能够使用任何常用仿真工具在 LMK04610中仿真抖动。

    在 LMX2581中、我需要一个2290MHz 音调、该音调必须在整数 N 模式下提供;分数 N 杂散太高。  这就是我需要 LMK04610提供10MHz 参考的原因。

    我还需要来自 LMK04610的100和200MHz 时钟。  我能否在200MHz 时钟上获得低于100fs 的 RMS 抖动、这是 ADC 的采样时钟?

    对于 LMK04610的10、100和200MHz 输出、100MHz 是否适合其基准输入和 VCXO 频率?

    谢谢、Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    遗憾的是、我们没有计划升级 LMK04610的仿真。

    LMK04610具有用于环路滤波器的半数字方法、因此其建模与我们的工具(时钟架构和 PLLatinum Sim)不兼容。 因此、没有计划更新这些工具来支持 LMK04610仿真。

    话虽如此、TICSPro 程序支持 LMK04610、并在其中内置了一个用于环路滤波器的工具、供用户使用。 这就是我们在仿真和环路滤波器设计方面为 LMK04610提供的所有功能。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    对于合成器、请考虑使用 LMX2582或 LMX2572、它们的杂散优于 LMX2581。 如果可能、我仍然建议使用更高的 FPD。