This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:TPL5100被用作一个超长看门狗定时器。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796394/tpl5100-tpl5100-used-as-a-really-long-watchdog-timer

器件型号:TPL5100

我有一位客户希望利用 TLP5100作为一个非常长的看门狗计时器。 (100s–D2=0、D1=1、D0=0)

 

他计划操纵 PGOOD、tcal 和 MOS_DRV、这样在他的系统中、MCU 将在 PGOOD 变为高电平并且 MOS_DRV 为高电平后立即上电、tcal 为低电平。 他的目标是、如果 DONE 信号未在100秒内切换、则通过利用 MOS_DRV 变为低电平的数据表规格来切断系统的电源、并且不应将 tcal 脉冲变为高电平切换为高电平。  然后、他会将 PGOOD 返回到3.3V 并再次启动该周期。  原理是、这会对他的 MCU 进行下电上电。

 

这些问题涉及到内部状态机。 如果在 PGOOD 变为高电平后的100s 之前切换完成、则他可以预期以下行为:

 

  • 计数器复位回0、在 MOS_DRV 和 tcal 变化状态前100秒给他

  • 在这种切换事件期间、我们是否可以预期 tcal 保持低电平、MOS_DRV 保持高电平?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarrett、

    我必须查看是否有任何有关在 MOS_DRV 变为低电平之前完成切换的内部文档、但我可以说这违反了 DS 时序条件。

    DS 表示 MOS_DRV 变为低电平与 DONE 上升沿之间的时间必须至少为100ns 宽。 这表示在 MOS_DRV 变为低电平之前不能将 DONE 置为有效。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob、

    如果这是正常的用例、您能坐下来吗?  听起来我们不喜欢它、因为它违反了" DS 规定 MOS_DRV 变为低电平与 DONE 上升沿之间的时间必须至少为100ns 宽。 这表示在 MOS_DRV 变为低电平之前不能将 DONE 置为有效。"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarrett、

    我已经检查了手头上的内部文档、如果此用例正常、我找不到具体的指示。

    此用例违反了数据表。 我建议在 MOS_DRV 变为低电平之前发送 DONE 信号是不正常的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我将 TPL5100用作看门狗。 我已将 D0、D1、D2配置为高电平、因此我有1024s 的计时器。 目前,我的应用程序每20秒发送一个完成脉冲(高->低),我希望在1024秒后, 它不会复位 DRV 信号。 在我的情况下、无论 DONE 信号如何、1024s 的输出后硬件都会由于 TPL5100而被复位。

    您能否提供更多详细信息、说明我们如何使用 TPL5100实现看门狗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darshan、

    您可以打开一个包含相同问题的新 TT 吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    我为此开了一个新 TT。 e2e.ti.com/.../797705
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭 TT。