主题中讨论的其他器件: DAC38J84
格达!
关断 N2预分频器(0x173[6] PLL2_PRE_PD = 1)会产生什么影响?
它是否绕过电路("预分频1 ")、或者完全禁用 PLL2?
满怀希望地感谢--Todd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Todd、
LMK04828 PLL2上频率校准的目的是在目标频率下选择最佳 VCO 特性、以便在整个工作温度范围内实现持续锁定。 这是由数据表电气特性中的规格|T Ü ΔTCL |(连续锁定允许的温度漂移)捕获的。 根据此规格、您应该能够在-40°C、-40°C 锁定、并在环境温度上升至+85°C 后保持锁定状态 同样、您应该能够在85°C 时执行频率校准、在85°C 时锁定、并在环境温度降低至-40°C 后保持锁定 本质上、初始频率校准在整个工作温度范围内保持有效。
如果 VCO 目标频率因任何原因发生变化(改变 R 分频、改变 N 分频、改变基准输入等)、VCO 特性将改变以完成新的锁定、并且频率校准应再次执行。 通过对 N 分频器进行编程来触发频率校准、因此应在所有其他影响 PLL2频率的参数之后对 N 分频器进行编程。
此致、