This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:具有基准谐波的 LMX2572 RFout

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795281/lmx2572-lmx2572-rfout-with-harmonic-of-reference

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2592

我们使用 LMX2572生成第1 个本地振荡 器(-5dBm 102.4MHz 参考输入、具有内部50 Ω 终端、单端输入)。 当我设置频率2757.4MHz 或(__LW_AT__2655+N*102.4)MHz,RFout 上将有一个2655MHz 的信号(__LW_AT__大约 -100dBm),它将产生一个不需要的信号;此外,参考102.4MHz,102.4*26=2662.4MHz 的谐波也将出现 在 RFout 引脚上。  如何减少不需要的信号。PCB 是6层。   我的英语很差。

播放器

中间层1 GND

中间层2 GND  SPI 控制  和 VTune

中间层3是 GND ,中间层4是 GND 和基准输入,底部是 GND 和电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xingfeng、

    您是否曾尝试评估 TI EVM、是否观察到类似的行为? 现在、这对我来说像是外部串扰、而不是内部杂散。 您能否在 TI EVM 上验证这一点?

    此外、我没有2655MHz 的角色。 似乎输出与 N*OSCin 混合以产生该频率,但首先,我不理解为什么会产生该频率;其次,我不记得芯片内部有任何混合机制。 您能更详细地解释一下这个2655MHz 吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。    (,),的中间频率为 EVM,2655MHz、但在其他频率下为,存在类似情况。当我关闭 RFoutAP 时、仅使用 RFoutA,单端输出、-2dBm ,如果来自外部串扰、则会改善很多,该信号也将出现在输出线上。我有另一个仅具有一个 LMX2572和 LMX2572的 PCB 一些外设、再尝试验证一次,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试、当我设置 LMX2572 RFout 2757.4MHz 时、将会有一个具有-80dBm 的2655MHz 频率,只有一个 LMX2572在电路板上工作,通过 连接器从另一个电路板进行 SPI 控制和基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xingfeng、

    我仍然有点困惑。 因此、2757.4是第一个 LO、2655是第一个 IF。 我假设您正在构建接收器、那么混频器的射频输入为5412.4、对吧?

    在我看来、混频器输出会通过 IF 到 LO 泄漏或板上的耦合来处理 LO。 您能否在测量 LMX2572输出的同时关闭混频器?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

      感谢您的回复、此设计是一款接收器。第二次、我尝试了一款仅包含一  个 LMX2572和一些外设的电路板(第一张图片显示了一些旁路电容器和环路滤波器、SPI 控制以及通过 连接器从另一电路板导出的基准电压、没有为其他器件供电 在电路板上,无混频器,放大器或非线性器件工作)、在 电容器(C210,100pF)后测量 RFoutAP、移除滤波器 L7。(将有一个具有-80dBm 安培值的2655MHz)

      射频输入为20MHz-8000MHz,因此当接收器设置为102.4MHz 或102.4MHz*N 时,系统中将出现不需要的信号。(LO=2655+N*102.4MHz),当 Rfinput 频率增加时,我可以使用高通滤波器,当 Rfinput 低于200MHz,时,2655MHz 将衰减;。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingfeng、

    我无法复制您的问题、您能否以这种格式生成您的寄存器?  e2e.ti.com/.../6786.HexRegisterValues.txt

    此外、杂散水平的目标值是多少? 因为您可能具有比-80dBm 更差的小数杂散。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2572的工作频率为2757.4MHz、振荡器频率为102.4MHz  R0、R5、R20、R36、R38、R39、R42、R43、R44、R45 changed.e2e.ti.com/.../2757.4.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingfeng、

    假设 FPD 为102.4MHz、则2655MHz (=fo - FPD)是 FPD 杂散。 您应该会看到另一个频率为2859.8MHz (=fo + FPD)的频率。

    这些杂散的振幅约为-80dBc。 无论杂散多么小、这些杂散都将始终存在。(如果-100dBc 仍然不可接受)

    我建议您更改系统频率计划、使 FIF 不等于(fo + FPD)或 (fo - FPD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您,这些杂散的振幅现在大约为-80dBc(大约为0dBm OUT) ,所以有没有办法降低它 ,-100dBc 可接受。我不确定 TI EVM 是否有相同的问题。如果可以、我认为 我 应该 购买一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xingfeng、

    正如 Noel 所说、这是 PFD (和 OSCin)杂散。 这是一种已知的杂散类型、它将始终存在。

    但是、它具有不同的机制。 部分杂散会由环路滤波器衰减、而另一部分则不会衰减。 为了进行快速检查、您可以通过减小电荷泵增益来减小环路带宽、并查看杂散电平是否降低。 使用电荷泵增益进行实验、并查看杂散电平是否发生变化。

    要分离 OSCin 杂散和 PFD 杂散、您可以设置 OSC_2x = 1 (打开输入倍频器)并将杂散电平与2757.4-102.4 (OSCin 杂散)和2757.4-2*102.4 (PFD 杂散)进行比较。

    当您获得结果时、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的宝贵建议。明天我会再试一次、然后告诉您结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 PLLatnium Sim、PFD 杂散在降低电荷泵增益时会减小一点(最大仅为0.5dBc)。 我发现 LMX2592的杂散约为-94dBc。感谢您帮助我了解杂散的来源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、PLL SIM 中的杂散振幅仅为估算值、PLL SIM 中没有杂散模型。 实际杂散振幅可能会因仿真而异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我更改环路带宽时、杂散变化了一点(1-2dB)。