This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:相位同步斜升和校准问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796877/lmx2594-phase-synchronous-ramping-and-calibration-question

器件型号:LMX2594

是否可以  实现多个 LMX2594的相位同步斜升?   

当多个器件一起斜升并且斜升无法在无校准的情况下完成时、会发生什么情况?  在锁步中、是否同时保证所有校准?  校准期间、输出会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1537.LMX2594-Calibration-Free-Ramping.pdfBruce、

    通常、在斜升期间、输出会发生转换、因此您不能假设同时斜升的两个器件将具有相位相干性。

    您可以强制校准花费特定的时间并在特定的时间间隔内进行、但如果该时间间隔太短 或 Hte 时间太短、则 VCO 将根据需要并按需要频率进行校准。  随附的文档讨论了斜坡需要校准的频率。

    有 OUT_FORCE 位强制在校准期间打开输出(否则它将关闭)。  但是、对于频率斜升、您需要设置 OUT_FORCE=1、因此输出将始终开启。

    此致、

    Dean