This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:1MHz 偏移时的杂散问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/797227/lmx2594-spurious-issue-at-1mhz-offset

器件型号:LMX2594

您好!

而使用 LMX2594。 在每1MHz 步长下降低杂散60dBc。 但是、我在每10MHz 下获得80dBc 的速度 step.please 为我提供了减少1MHz 步长下的杂散的解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saigupta、

    没有针对所有杂散问题的通用解决方案。 请以.TCS 格式提供您的频率计划、频谱分析仪或 PNA 屏幕截图以及您的寄存器设置(转至 Ticspro -> File -> Save)。 论坛不允许上传.TCS 文件、您可以压缩文件并上传.zip。

    此致、
    Hao