This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如果可能、生成占空比不是50%的 SYSREF?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796888/lmk04828-if-possible-to-generate-a-sysref-whose-duty-cyle-is-not-50

器件型号:LMK04828

您好!

我有疑问:

如果在不使用 SYNC 引脚的情况下能够生成如下图所示的信号、其占空比不是50%?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您只能在 SYSREF 模式下构建此类信号、因此需要同步事件。