请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好!
我有疑问:
如果在不使用 SYNC 引脚的情况下能够生成如下图所示的信号、其占空比不是50%?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有疑问:
如果在不使用 SYNC 引脚的情况下能够生成如下图所示的信号、其占空比不是50%?