This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:在没有 VCC 的情况下仍具有输出

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795956/lmk00301-still-have-output-without-the-vcc

器件型号:LMK00301

大家好、

我的客户使用 LMK00301、如下所示:

由于 VCC 中磁珠的损坏、系统不会为器件提供 VCC_3V3。

但是、在输出引脚中仍然有时钟输出、如下所示:

这有道理吗?

您能帮助评论上述发现吗?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、

    系统不是提供所有 Vccx 和 Vcox 引脚、还是仅提供 Vcc1和 Vcc2引脚? 任何输出组的 VCCO 应小于或等于 Vcc、因此当未为 Vcc 供电时、Vcco 也不应。

    如果部件根本没有电源、则不应有输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vibhu,
    如果他们提供 VCCOx、但不提供 Vccx、这是否会损坏器件?
    此外、如果它们仅提供 Vcox、但不提供 Vccx、那么输出是否会在我发布上述内容时具有信号?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、

    由于这违反了数据表的建议、是的、因此当提供 Vcox 而不提供 Vccx 时、器件可能会损坏。