This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:关于单次触发模式

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796561/tpl5111-about-the-one-shot-mode

器件型号:TPL5111

你(们)好

   下面介绍了原理图。 需要检查一些问题。

1、原理图是否错误?

2、当给引脚3之前的'LED'信号提供3.3V 触发电平电压时,引脚5 DRVn 是否在30m 内输出高电平? 30m 后、它输出低电平。

3、在30m 的高电平输出周期内、当我向引脚3提供3.3V 触发信号时 、它会重新启动计时器还是保持第一个计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在美国指派了一名工程师为您提供支持。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A1。 DRVn 上的1K 串联电阻较大。 请考虑替换为0欧姆。 否则、原理图是正常的。

    答2. 是的。 M_DRV 脉冲必须符合20ms 的最小 t_M_DRV 脉宽规格(请参阅数据表表表表6.6)。 此外、DRVn 必须为低电平。

    答3. 第二个 M_DRV 会被忽略、因为 DRVn 为高电平。 计时器不会重新启动。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      谢谢