This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828EVM 模拟输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796684/lmk04828-lmk04828evm-analog-outputs

器件型号:LMK04828

大家好、我看到 在 LMK04828评估板中、仅组装了6个模拟输出。 但是、可以在其余模拟输出端安装 SMA 连接器: 编程 软件工具也能够正确配置未组装的输出?

谢谢!

Pasquale Tommasino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pasquale、

    是的、您可以在其余模拟输出处组装 SMA 连接器、并使用 TICSPro 配置这些输出。 确保 SMA 连接器的电路板厚度为62mil (1.6mm)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、现在一切都很清楚。