This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 EVM 板对振动、低频噪声敏感?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595, LMK61E2, LMK61PD0A2, LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796465/lmx2595-lmx2595-evm-board-sensitive-to-vibration-low-frequency-noise

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMK61E2LMK61PD0A2LMX2594USB2ANYWe最近购买了 LMX2595 EVM。 使用 Keysight E5052B 信号源分析器测量相位噪声时、我们注意到该板对表的振动非常敏感。 当我们将电路板放在稳定的工作台上时、100Hz 至10MHz 的积分小于100fs。 但是、如果我将电路板直接连接到 E5052B、仪器上有一个风扇、振动传递到 LMX2595EVM、积分变为300-500fs 甚至更糟。 将其放回稳定的工作台上、用笔点击、我可以看到低频噪声大幅上升。 我想知道这是否是芯片或电路板的问题、可能是某个电容器或电感器? 您能告诉我应该更换哪个电容器/电感器、以解决这个问题吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄

    这是由于板载 XO 对振动很敏感。 您可以尝试使用外部参考时钟(来自信号发生器)而不是板载 XO。
    如果您有兴趣了解有关振动的一些详细信息、请参阅以下附注。 www.ti.com/.../snaa296.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    谢谢您、还有更多问题。

    1.对于振动噪声:
    在参考 PRO 板上、似乎有一些 LMK61E2/LMK61PD0A2、根据您提供的文档、该器件假设可以很好地抵抗振动。
    我可以尝试使用 LMX2595 EVM 板随附的参考 PRO 板来提供参考时钟。
    您认为这可以解决这个问题吗?
    在移动0欧姆电阻器之前、我还注意到了
    "但是、LMX2594附带非板载 XO (Vectron VC-708)、其噪声低于 Reference Pro。 "
    来自 e2e.ti.com/.../670209
    这会大幅降低相位噪声性能吗?

    2.对于电源:
    我知道可以将 LDO 添加到 LMX2595EVM 中、如果我从 USB 端口为参考板供电并向 LMX2595EVM 提供电源、那是否有效?

    SPI 接口
    如果我使用参考设计板、能否在 Linux 上对其进行编程而不是使用 Windows?

    谢谢、
    Gang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gang:

    对于振动问题、您可以先尝试信号发生器进行快速完整性检查、看看它是否能解决问题。 为了使用外部基准、请务必根据用户指南对电路板进行返工。

    如果要使用 Reference Pro、只需将 reference pro 的输出连接到 LMX2595的 OSCin、然后使用功能区将 reference pro 的接头连接到 LMX2595的10引脚接头。 默认情况下、基准专业的电源由 USB 供电。 此外、默认情况下、基准专业输出为100MHz。 使用 Reference Pro 进行的编程与在 USB2ANY 中进行的编程相同。 它们使用相同的微控制器。

    LMX2595需要单独的电源。 USB 电源无法提供足够的电流。

    使用参考设计时、100Hz 至100MHz 的集成抖动应约为100fs。 数据表编号是使用 Wenzel 源获得的。

    此致、
    Hao