This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:晶体负载电容

Guru**** 2933720 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796733/bq32002-crystal-load-capacitance

器件型号:BQ32002

大家好、

为什么 BQ32002的典型应用 没有晶体负载电容?但 建议运行条件为12pF。

我们使用了 PT7C433833 P2P、PT7C433833数据表需要外部电容器。如果 bq32002还添加了电容器、是否会对 RTC 时钟产生影响? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、维氏女士、

    BQ32002的内部负载电容为12pF。 这是 OSCi 和 OSCO 之间的一个电容器。

    这意味着 BQ32002不需要 PT7C433833数据表中列出的外部电容器 C1和 C2。

    如果您将 BQ32002放置在中、并保留 C1和 C2、则晶体上的负载将~14pF。 这会略微拉低晶体频率、启动速度可能更慢。

    此致、